xp下使用vmware虚拟安装的ubuntu10.04 lts
ubuntu下安装的ccs是5.2版本
开发板是evm dm8168
驱动已经安装了,这里有个问题,安装驱动的时候显示只有ccs5.0和ccs5.1x,我觉得应该不要紧吧,连接emulator也正常,前面两个灯亮
在新建工程的时候也能看到seed xds560v2的emulator了
新建了一个ccs proect,选择了arm family,选中了evmdm8168,模版是Hello world
然后连接硬件好之后,点击debug
等待很久后(第一次运行),显示无法连接emulator?
- ccs for linux刚安装什么设置都没动,是不是要设置些什么?比如说调试器之类的?
- 还是说我要去装回ccs 5.1.x版本的以配合那个驱动啊
- 我想看看ssed有没有更新那个linux的驱动,但是那个网站要注册并且还要产品的序列号,反正我注册失败了,谁有seed xds560v2 plus driver for linux,并且适合ccs v5.2的?
非常感谢各位的回答
解决了:
和ccs的ide版本没有关系,而是linux版本的ccs好像有些bug有时候会莫名其妙的连接不上
另外我在ccs 5.1.x版本中,新建工程时也找不到dm8168或者evmdm8168,所以后来我选择了5,2版本的