一、单板硬件配置
1.处理器型号:使用的AM335x处理器平台的微处理器型号为AM3352_ZCZ;
2.nandflash型号:使用的AM335x处理器平台的nandflash型号为MT29F2G08AB;
二、软件配置
1.sdk版本
TI公司提供的SDK开发包:ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00(uboot版本u-boot-2013.01.01-psp06.00.00.00,linux kernel版本为linux-3.2.0-psp04.06.00.11);
2.rootfs版本和配置
采用buildroot-2015.05工具进行的rootfs系统定制,其配置如下图所示,
128k(SPL),128k(SPL.backup1),128k(SPL.backup2),128k(SPL.backup3),1m(u-boot),128k(hardware-test-res),12
8k(u-boot-env),5m(kernel),-(rootfs)
三、问题现象
单板正常烧录软件,运行几次后就会出现问题,挂载失败的打印信息见附录;
使用了uboot下的挂载命令,ubi part rootfs 2048, ubifsmount rootfs, ubifsls /命令,发现挂载是正常的,但是reset后仍未正常启动。
对比了在uboot下和kernel下nandflash工作电压是否有差异,使用示波器监测发现工作电压都为3.3v。
对其他单板进行掉电测试,57次掉电的时候就不正常了,,该问题出现频率较高。
请各位高人指点一下,到底是什么原因导致的,跪谢