电路:
EMIFA总线上有nand flash与几片ADC。
问题:
一、
EMIFA总线上的CS3接了nand,而cs0只支持SDRAM,不支持异步设备,那么ADC的片选只能接CS2、CS4、CS5了,是这样么?
二、
现在焊接上一片ADC在CS2上,boot选择从nand启动,启动后加载完uboot后就无法启动了,应该是ADC影响了nand的读取,但是ADC的CS与RD等控制引脚已经与OMAPL138断开了。
输出如下:
Loading from nand0, offset 0x120000
NAND read from offset 120000 failed -74
** Read error
U-Boot >
在上面的情况下,快速的重新掉电、上电,系统又可以启动(而这时,会有极少的机率会无法加载文件系统)