This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DLP 3D 方案中,opencv格式处理消耗时间太多,如何解决?



【背景】

配置文件   DLP_LightCrafter_3D_Scan_AM57xx_Config.txt

    里面选择的

#Camera type
# 0 - Uses OpenCV camera interface
# 1 - Native camera interface - PointGrey 
CAMERA_TYPE     = 1

    

 

当前我们用的是pointGrey的 camera,   TI的测试数据中file conversion就消耗了2200ms. 

我查了一下fc2ConvertImageTo 函数就是把flycapture格式数据转换成了opencv支持的ipml格式。 这里消耗的时间非常多。

 

 

【问题】

1、上面配置文件里面描述的Camera type: OpenCV camera interface是指什么类型的camera ?

2、我们采用OpenCV camera是否可以省掉这个file coversion的时间?