【背景】
配置文件 DLP_LightCrafter_3D_Scan_AM57xx_Config.txt
里面选择的
#Camera type
# 0 - Uses OpenCV camera interface
# 1 - Native camera interface - PointGrey
CAMERA_TYPE = 1
当前我们用的是pointGrey的 camera, TI的测试数据中file conversion就消耗了2200ms.
我查了一下fc2ConvertImageTo 函数就是把flycapture格式数据转换成了opencv支持的ipml格式。 这里消耗的时间非常多。
【问题】
1、上面配置文件里面描述的Camera type: OpenCV camera interface是指什么类型的camera ?
2、我们采用OpenCV camera是否可以省掉这个file coversion的时间?