自己设计的原理图,2片DSP6678,分别是DSP-A和DSP-B;通过CPS1848(RAPID IO SWITCH)连接,每个DSP 4路SRIO LANE都连上了(初步跑在X4模
式),,FPGA控制DSP和CPS上电、复位。FPGA也和CPS1848连接了。
软件例程是官网提供的.:目录是\K1_STK_v1.1\K1_STK_v1.1\SRIO 程序是SRIO_Test.c 和 SRIO_2DSP_Test.c
现测试FPGA和DSP之间的通信。想在例程上简单修改下。现有几个问题:
1、测试两者通信,我把DSP模式改成NO LOOPBACK模式,线速设置1.25G,路数设置X4模式,请问还有其余地方设置的吗?
2、SRIO_2DSP_Test.c 这个例程跑在核0上的话,能完成SRIO的发送和接吗?要是跑在核1上的话是不是只能接收了?
3、路数设置成X4模式后,因为开发板只使用了PORT2 和PORT3,所以在发送数据包哪里还需要把PORT0 和 PORT1的数据填上吗?SRIO_Multiple_Test_Config 这个里面需要把path替换成X4,发送的数据包需要增加吗?
多谢各位了