This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于C6747 使用OMAPL1x_debug.gel 文件的疑问



      一、现象:  公司有两批板子,启动方式都是从SPI0 flash启动,两批板子都可以成功烧写程序,第一批板子可以正常启动,第二批板子无法启动。第一批是在12年生产的使用的是TMS320C6747DZKBT3,我在CCS7.3 上面,Debug下加载OMAPL1x_debug.gel文件,可以读取到ROM ID: d800k005 。最近新做了一批板子芯片型号是TMS320C6747DZKBA3,我在同样条件下,使用OMAPL1x_debug.gel读取的ID为:ROM ID: d800k176-47-48。这两个片子我对比了下只有环境温度不同,但读取的ID完全不一样。看了gel文件,发现ID不对,导致后面读取的启动信息也完全不对了。

   二、疑问

       (1) 第一批板子和第二批板子使用的器件除了dsp型号略有差别,其他均一致。从gel文件分析来看,ID不对是什么造成的?

      ( 2 )第二批板子可以debug运行测试程序,但是使用SPIFLASHBURN 烧写后,程序没法启动的原因可能有哪些?

       请问这些问题该如何解决? 恳请有经验的帮助解答一下,谢谢!