This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678 image processing



我用6678开发板跑demo,就是image processing的例子,在CCS的console中打印信息都正确,下面是一部分打印信息:

MCSDK IMAGE PROCESSING DEMONSTRATION

QMSS successfully initialized

CPPI successfully initialized

PA successfully initialized

EVM in StaticIP mode at 192.168.2.100

Set IP address of PC to 192.168.2.101

PASS successfully initialized

Ethernet subsystem successfully initialized

Ethernet eventId : 48 and vectId (Interrupt) : 7

Registration of the EMAC Successful, waiting for link up ..

Network Added: If-1:192.168.2.100

Service Status: HTTP : Enabled : : 000

但是输入192.168.2.100,为什么打不开网页呢?

  • 你好!

    你PC机的IP地址都改过了吗?

  • 谢谢Bruce Chen!

    我已经把PC机的IP地址改过了,按照文档中的说明,IP地址为192.168.0.101,子网掩码为255.255.254.0,默认网关为:192.168.2.101。

    就是在这种情况下,网页打不开,但是console显示正常。

    请问这是什么原因??

  • 1 . PC IP地址为192.168.2.101,不是192.168.0.101。

    2.  因为6678是server, 网关 设置为192.168.2.100试试

    3.  0核和1~7加载的事不同的.out ,请确认

  • 十分感谢Bruce Chen,我把网关改为192.168.2.100之后,运行时就有网页显示了。

    我还想问的是处理图片时,如果选其它的图片,是指不是工程目录下images文件夹中的图片,处理时还是显示images文件夹中的图片,这是说只能处理images文件夹中的文件么??

    另外,我还有一个关于mcsdk video的问题想请教一下。

    我把主机IP设为:192.168.0.102,子网掩码是:255.255.255.0,默认网关是:192.168.0.1。

    根据mcsdk video 2.0 demo guide中的说明,运行其中的demo,就是sv01.out,tftp显示load out文件成功,而且是load到192.168.0.126中,但是MPlayer只有4个窗口,而且是最上一行的,应该是PC处理的结果。我通过抓包,可以看到192.168.0.102向192.168.0.120到192.168.0.125都有发包,但是没有回应。

    请问,这是什么问题呢??DSP是根本就没有处理么??

  • 你好!

    1,. 处理的image是可以自己在代码里设置路径的

    关于你的video问题:

    1. 是指image procesing 这个 例子吗,不是的话,请具体说明下背景,如路径。

    2. “tftp显示load out文件成功”,你的意思是说 图片上传完成吗?

    我的理解:0核是通信核,1~7是处理核,所以网关 请设置成0核的IP。

  • 谢谢Bruce。

    image processing的例子已经可以运行了,没有问题。

    关于mcsdk video:

    1. 这是mcsdk中关于video的处理,安装文件为:mcsdk_video_02_00_00_10_setupwin32.exe。我的安装路径为:C:\ti\mcsdk_video_2_0_0_10,运行的例子是在C:\ti\mcsdk_video_2_0_0_10\demos\demoroot\customBuild\tftp目录下的sv01.out,这个out文件是我自己编译生成的。参考的guide是MCSDK VIDEO 2_0 Demo Guide。

    2. tftp显示load成功,在guide中有讲到,是通过tftp load out文件至EVM中。

  • 你好,我最近开始着手弄这块TMDXEVM6678LE的开发板,希望能找个能够交流经验的朋友,能加我QQ吗?407823305,谢谢!