This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有个项目需要对DM368的uboot和ubl进行烧写,据说560仿真器和CCS3.3可以做到
但是不知道具体的步骤:
现在我这里有SEED XDS560USB、CCS3.3、DM368
同时有一份dm365的.gel文件,和一个烧写flash的.out文件
一步一步装完CCS3.3和XDS560的驱动之后,发现CCSSetup里面没有DM365和DM368
接着我选了ARM926ejs,倒是连接成功了。
把原来CCS里面默认的自带.gel文件换成我现有的dm365的.gel文件,我发现原来的那个.gel文件是tms470的设备文件
Load Program完成了,但是.out文件运行是失败的。
希望TI的专家通过上面的介绍能给我一些指点,比如CCS Setup里面如何选择目标设备?还需要装其他的配置文件么?
貌似是没有.ccs文件,换了一个合众达的6467.ccs文件,连ARM926,可以连上,可以少些,一切运行正常
但是不知道有没有什么不妥的地方,请TI的专家指点一下
1.请看一下支持seed的仿真器驱动里面有没有DM355的,如果有,可以替换ge文件后使用。
2.或者你可以参考其他仿真器支持DM36x的ccs配置文件,自己做一个支持Seed驱动的DM36x CCS配置文件。
还有如果你的板子是自己的板子,GEL文件里面配置DDR参数的部分是需要修改的。