This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

我在simulator下添加IQMATH大端库,显示can‘t find input file



6416的simulator,该调成大端的地方都调成大端模式,

并降该库文件和对用的头文件,放在当前工程路径下,采用了几种不同的方式,都出现了错误

第一种,直接在cmd文件中 利用 -l IQmath_c64x+e.lib,

出现can‘t  find input file,如下图所示的问题

第二种,根据网友们的建议,在linker 中library search path 添加路径 和 include libraries 添加库文件名,如下图所示

出现下图所示的问题

第三种,直接在library search path中输入路径和文件名,这样子编译居然通过了, 但是load的时候显示

之前用过一个小端的IQMATH库,这样添加进去,是可以直接编译通过,不知道换成大端后是不是还需要进行其他操作?谢谢官网的各位老师指导,恳请给出解决建议!谢谢各位老师

  • 第一种方法 在cmd文件里添加库时加上库文件所在的绝对路径
    第二种方法在编译属性里设置后,需要把库文件添加到工程中,cmd文件里就不需要再添加了。
    第三种方法根据加载不进去的提示,看一下simulator是否也选择了大端simulator?