6416的simulator,该调成大端的地方都调成大端模式,
并降该库文件和对用的头文件,放在当前工程路径下,采用了几种不同的方式,都出现了错误
第一种,直接在cmd文件中 利用 -l IQmath_c64x+e.lib,
出现can‘t find input file,如下图所示的问题
第二种,根据网友们的建议,在linker 中library search path 添加路径 和 include libraries 添加库文件名,如下图所示
出现下图所示的问题
第三种,直接在library search path中输入路径和文件名,这样子编译居然通过了, 但是load的时候显示
之前用过一个小端的IQMATH库,这样添加进去,是可以直接编译通过,不知道换成大端后是不是还需要进行其他操作?谢谢官网的各位老师指导,恳请给出解决建议!谢谢各位老师