This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C66x 系列 EMIF16 实际有效带宽能达到多少

大家好,最近要做一个 DSP+FPGA 的设计方案。

FPGA 会以 80M字节/S 的速率获取数据, 然后传给DSP进行处理。

我查看了一下,可能需要用到C66X 多核的芯片,打算买一个开发板进行调试,DSP这边打算采用 EMIF16的接口 与FPGA进行通信。

请问 EMIF16 真实的有效传输带宽能有多少字节每秒?

我咨询过一些朋友,有的人说 经测试只能达到40-50M字节/秒,但是也有人说 可以达到100+M字节/秒。

我有点拿不准了,所以来请教一下大家,谢谢!

  • 哦,忘了说, 80MB/S 的数据 是从 FPGA -> dsp 传输的, dsp->fpga 的速度很低,用串口就足够了,所以主要是咨询单向传输的速度
  • 要看您外面接的是什么了,外挂FLASH, SRAM, FPGA 带宽都不一样的,可以ti 6678 的performance guide
    www.ti.com/.../tms320c6678
  • 请问最大200MB/S, 是实际能达到的速率吗? 因为说理论值没有意义,我想确认一下实际能跑到多少,谢谢!

  • 外面接FPGA,因为FPGA要进行图像缓存,再传给DSP,所以想问实际速率能到多少
  • 有速度要求的话使用同步模式,时延均设置为最低,按1GHz的6678的EMIF时钟为DSP的1/6即166.66..MHz计算,使用异步的最低时延1-1-1并考虑你只进行R或W或连续大块的R/W导致的TA切换忽略,速度可以达到166.66 / 3(1-1-1时延) * 16 bit /s即大约110MB/s,当然,这个是得你使用EDMA去操作了,同时如果总线负载不高的话,这个数据基本上是可以达到的.

    本来以为可以用更高效的同步模式的,翻了翻发现C66的EMIF16不支持同步模式了;
    对于NAN模式的操作,没搞过,时序不是很清楚,或许更高些,但是想想FPGA去模拟NAN也是醉了...

    另外,如果速度还不够的话,你也可以把GBE挂到FPGA上,稍微高档一点的FPGA一般都可以.只是软件上增加了工作.
    而更成熟的方法是挂SRIO,这个应该是很成熟的东东了.
  • EMIF Clock is based on SYSCLK7 CorePac Frequence devided by 6 and 2 cycles per period. 这个不甚太懂,如果说的是EMIF的时钟一个完整的高低电平周期算两个时钟的话,那速度就翻倍了.扣除TA的消耗,差不多是200MBps
x 出现错误。请重试或与管理员联系。