This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C66x 系列 EMIF16 实际有效带宽能达到多少

大家好,最近要做一个 DSP+FPGA 的设计方案。

FPGA 会以 80M字节/S 的速率获取数据, 然后传给DSP进行处理。

我查看了一下,可能需要用到C66X 多核的芯片,打算买一个开发板进行调试,DSP这边打算采用 EMIF16的接口 与FPGA进行通信。

请问 EMIF16 真实的有效传输带宽能有多少字节每秒?

我咨询过一些朋友,有的人说 经测试只能达到40-50M字节/秒,但是也有人说 可以达到100+M字节/秒。

我有点拿不准了,所以来请教一下大家,谢谢!