各位专家,你们好,我现在做了一个AM3517的样板(仿照天漠公司的SOC8200),用串口终端看可以看到40x,但不能将x-load 烧到NANDFlash中,用的工具是Flash v1.6,NANDFlash是使用的镁光的MT29F2G16ABAEAWP,然后我用示波器看NandFlash的输入脚/WE、ALE、CLE、/CE、/RE,发现都有很多脉冲,例如WE#:幅值:3.3V,脉冲宽度:0.28us ;CE# :幅值:3.3V,脉冲宽度:0.2us的波形。这些引脚都是直接连在AM3517芯片上的GPMC_NWE,GPNC_NADV_ALE,GPMC_NBE0_CLE ,GPMC_NCS0,GPMC_NOE引脚上,为什么会有这样的时序出来,是AM3517内部固化了一段程序,还是硬件上哪里连错会产生这样的原因,我用示波器看了开发板,并没有这样的时序出来,现在找不到原因,请各位专家指点点,该怎么检测与判断?
谢谢