TI 工程师,您好,向您请教一个问题。
我采购了贵司一款C6748LCKD官方开发板,使用AISgen工具生产AIS 文件,并且通过L138 FLASHWRITE工程烧录进去NANDFLASH,开发板的拨码开关从1到8 依次设置为 0 1 1 1 0 0 0 0,程序可以正常启动运行。
但是我在贵司的PDF手册Using the c6748 bootloader pdf中看到AISGEN工具配置中要求NAND FLASH 必须配置为8bit模式 。但是我在wiki 中下载到
AIS的配置文件,却是使用NAND 16模式的。那么LCDK6748到底支持NAND 16模式的启动吗?我修改成NAND 8bit模式后生成AIS文件,却无法启动,
另外,我在Using the c6748 bootloader 中看到 BOOTMODE 中设置 BOOT0到BOOT7 依次为0 1 1 1 0 0 0 0 是指NAND 8模式,但是我写进去的AIS文件却是NAND 16,我依据手册设置 BOOT 0-7 管教依次为 0 0 0 0 1 0 0 0,也就是LCDK开发板上拨码开关1 设置为1,其他均为0,却不见程序启动。
请问,我的实验过程中,为什么启动设置为 NAND 8 ,烧进去的AIS 是NAND 16,却可以启动,一旦是其他配置,如设置成 NAND16 烧进去AIS 文件配置NAND 16bit却无法启动,这个是什么原因?求指导。