This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6748LCDK 启动模式的问题,官方开发板的NAND 启动模式到底是NAND 16 还是NAND 8?

TI 工程师,您好,向您请教一个问题。

我采购了贵司一款C6748LCKD官方开发板,使用AISgen工具生产AIS 文件,并且通过L138 FLASHWRITE工程烧录进去NANDFLASH,开发板的拨码开关从1到8 依次设置为 0 1 1 1 0 0 0 0,程序可以正常启动运行。

但是我在贵司的PDF手册Using the c6748 bootloader pdf中看到AISGEN工具配置中要求NAND FLASH 必须配置为8bit模式 。但是我在wiki  中下载到 AIS的配置文件,却是使用NAND 16模式的。那么LCDK6748到底支持NAND 16模式的启动吗?我修改成NAND 8bit模式后生成AIS文件,却无法启动,

另外,我在Using the c6748 bootloader 中看到 BOOTMODE 中设置 BOOT0到BOOT7 依次为0 1 1 1 0 0 0 0 是指NAND 8模式,但是我写进去的AIS文件却是NAND 16,我依据手册设置 BOOT 0-7 管教依次为 0 0 0 0 1 0 0 0,也就是LCDK开发板上拨码开关1 设置为1,其他均为0,却不见程序启动。


请问,我的实验过程中,为什么启动设置为 NAND 8 ,烧进去的AIS 是NAND 16,却可以启动,一旦是其他配置,如设置成 NAND16 烧进去AIS 文件配置NAND 16bit却无法启动,这个是什么原因?求指导。