This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

网口发送速度跟不上



各位

我在使用 dm368 板子, capture 和 encode 都 OK, 1080P 26 fps . 码流设置到 8M.

可是 udp 发送速度跟不上, 只有 20 fps 的样子.

我怀疑网口硬件是不是有问题. 单独测试它, 发送速度可以到 4M bps, 看起来硬件没有问题.

测试时, 只是简单地发送数据, 没有 capture 和 encode.

dm368 的 capture 和 encode 都不怎么占 CPU, 大约只有 5-8% 的样子.

那位有没有遇到同样的问题, 解决办法有木有 ?

谢谢.