各位
我在使用 dm368 板子, capture 和 encode 都 OK, 1080P 26 fps . 码流设置到 8M.
可是 udp 发送速度跟不上, 只有 20 fps 的样子.
我怀疑网口硬件是不是有问题. 单独测试它, 发送速度可以到 4M bps, 看起来硬件没有问题.
测试时, 只是简单地发送数据, 没有 capture 和 encode.
dm368 的 capture 和 encode 都不怎么占 CPU, 大约只有 5-8% 的样子.
那位有没有遇到同样的问题, 解决办法有木有 ?
谢谢.