TI的专家你好:
有个DDR3的使用问题想请教下。
目前板子上DDR3硬件是两块32BIT位宽的片子拼成64bit用,DDR3初始化时按照keystone I 的EXCEL计算表格得出的各个参数进行配置。实际硬件测试时发现多核高速访问DDR3会有问题,具体现象如下:
1: DDR3在1333M时运行 ,多核(2个核)共同访问DDR3很大概率发生误码,误码后具体现象如下图,根据程序设计及空间分配 可知,其中低字节位置正常情况下应该是全零数据或者全1数据,不可能是其他数据
这种误码现象只会发生在多核共同访问DDR3的情况,单核程序运行过程中独自去访问DDR3,长时间运行不会出该问题
2: DDR3在 800M降速运行时 多核(2个核)共同访问DDR3正常,遍历读写访问DDR3的2GB空间均无误码。
3: DDR3初始化时KeyStone_DDR_init函数在完成各个参数配置后 有个DDR_quick_test()测试,800M和1333M初始化时该测试均失败,测试过程显示32bit数的低字节总是发生读写错误(写入0xFFFFFFFF读出来就有一定的概率为0xFFFFFF00.)
1和2这个现象感觉是多核访问冲突会导致DDR3出现问题,但是了解到6678在多核共享DDR3时即使有数据访问冲突也会有仲裁,只是访问效率会有下降,冲突有可能会造成DDR3读写误码吗
3这个现象感觉是硬件无法支持高速的1333Mhz的访问,但是即使降速到800Mhz进行初始化后,keystone里初始化程序的DDR_quick_test也无法通过,这个测试不通过是不是就说明DDR3硬件无法正常使用呢?
请专家帮忙分析下,谢谢