This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

boot loader 问题请教(6657)

前一段时间开始接触 6657,放了一段时间又回来继续。问题比较多,望支持!

1.PLL 问题通过参考GEL 文件,基本OK 。好像只有我在问PLL 问题,各位大神难道都用GEL 文件, GEL 文件应该不会被编译吧?如果不会被编译,生成的代码就没有PLL 设定。你们的MCU 怎么跑起来?

2.时钟频率:看bootload 手册,里面说 用 NO-BOOT , SPI . IIC , 的时候PLL 是ByPass 的,因此是不是基本时钟越高。 Boot 时间越短。

3.BOOT load 手册中说 EMI16 可以 可从NOR flash 文件 执行代码,MSDK 的TOOL 中介绍如何将 BIN 文件 导入 NOR FLASH ,可是工程中产生的是 .OUT 文件。.out  要如何转换成.BIN 文件。

4.

目前就这些!

  • 1 加载的代码进行PLL的设置,ti的platpofm_lib中有相应的示例 post platform_test都有用过

    2boot时间本来也不长 没必要在这里最求时间吧

    3 有工具可以产生bin文件 查看mcsdk

  • 感谢回复!

    1.PLL 的问题我再去确认!

    2.BOOT 时间时间还是不能太长,而且如果外部晶振频率过高,遇到外部电磁干扰,系统稳定性和实时性可能会受影响。

    3. 你说的 Bin 产生工具是不是hex6x.exe。 MCSDK 中介绍没能找到。倒是在 NOR  flash 文件夹下找到批处理文件里面有猫腻。现在还没看懂。

  • 你好

    1 有两种方法配置PLL,可以通过GEL文件,或者在代码中配置,GEL文件请参考EVM附带光盘中或者665xPDK下相应的文件,代码配置方法请参考KEYSTONE HARDWARE TEST PACKAGE

    2 是,但是这个影响不大

    3  有两种方法可以进行转换:

    a) hex6x -b

    b) 在cg_xml package里包含了一种转换TI object到.bin的方法,请参考如下readme 信息

    你可以从这个链接下载到CG_XML package

    www-a.ti.com/.../index.htm

    Convert TI Executable to .bin Format

    ------------------------------------

    The Windows batch file tiobj2bin.bat converts a TI executable file, COFF

    or ELF, to a "binary" file.  This binary format is the one defined by the

    "objcopy" Unix command.  Here is a description of the format from the

    objcopy man page ...

          When objcopy generates a raw binary file, it will essentially produce

          a memory dump of the  contents of  the input object file.  All symbols

          and relocation information will be discarded.  The memory dump will

          start at the load address of the lowest section copied into the output

          file.

    This batch file makes use of a new script mkhex4bin.pl to create a hex

    utility command file.  The hex utility does the heavy lifting.  Documentation

    on how to use tiobj2bin.bat is contained in comments at the top of the

    file.  To see a command invocation summary, run tiobj2bin.bat with no

    parameters.

  • 感谢  Thomas Yang1  回复:

    1 有两种方法配置PLL,可以通过GEL文件,或者在代码中配置,GEL文件请参考EVM附带光盘中或者665xPDK下相应的文件,代码配置方法请参考KEYSTONE HARDWARE TEST PACKAGE

    在代码中可以理解,编译后会生成烧录文件。

    但是GEL 文件,这个文件会编译码。如果不会?这个文件在最终的 产品上有什么作用呢?

    2 是,但是这个影响不大

    3  有两种方法可以进行转换:

    a) hex6x -b

    此种方法的使用说明在哪里可以找到?

    b) 在cg_xml package里包含了一种转换TI object到.bin的方法,请参考如下readme 信息

    你可以从这个链接下载到CG_XML package

    下载完成了,安装出错!是不是一定是英文系统才能装!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。