前一段时间开始接触 6657,放了一段时间又回来继续。问题比较多,望支持!
1.PLL 问题通过参考GEL 文件,基本OK 。好像只有我在问PLL 问题,各位大神难道都用GEL 文件, GEL 文件应该不会被编译吧?如果不会被编译,生成的代码就没有PLL 设定。你们的MCU 怎么跑起来?
2.时钟频率:看bootload 手册,里面说 用 NO-BOOT , SPI . IIC , 的时候PLL 是ByPass 的,因此是不是基本时钟越高。 Boot 时间越短。
3.BOOT load 手册中说 EMI16 可以 可从NOR flash 文件 执行代码,MSDK 的TOOL 中介绍如何将 BIN 文件 导入 NOR FLASH ,可是工程中产生的是 .OUT 文件。.out 要如何转换成.BIN 文件。
4.
目前就这些!