This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM814X ISS(成像子系统)

Other Parts Discussed in Thread: TPS65911

1. ISS问题咨询:

   参考资料: SPRUH30_ISS.pdf

 

1-1.        ISS(成像子系统工作位置):

ISS接收来自sensor输出的数据的数据,由于我们采用ar0331并口输出,并成功配置ar0331寄存器默认输出为1080p30帧,确认ar0331工作时钟,垂直,水平同步信号和视频输出都有信号

 

问题1: ISS工作在什么位置,位于A8 ,VPSS M3,video M3或C64X DSP中哪个核中

 

问题2: VPSS M3核心中有capture—display模块,RGB bayer格式转YUV是在ISS模块中ISP(ISIF IPIPE)处理还是在VPSS中处理,以下哪个是正确数据处理流程:

        Sensor—ISS—VIDEO M3 

        Sensor-- VPSS—VIDEO M3

   

问题3: VPSS和VIDEO M3核中如何控制ISS中一些功能如镜头畸变校正,降噪,H3A,有没有更多相关资料介绍

 

问题4: 如何验证ISS模块正常工作,哪些寄存器需要配置,配置流程

  • 你现在的具体问题是什么?确认了sensor有输出给DM814x,但是没有成功采集到图像吗?

    你只说了链接方式,没提你遇到的issue。

  • ISS是单独的模块,控制有vpss M3来做.

    所有raw相关的操作都在ISS上.

    tuning相关只能和DCC结合看.

    可以通过DCC看到ISS的寄存器.

  • 各位好:

        通过测试autorun_ipnc.sh capture 到display 代码 (以上代码还未进行跟踪,先想理清原理和数据处理流程)

    测试运行错误:

    VPSS_FVID2: Unable to get firmware version

    VPSS_CORE : Failed to init fvid2 interface,

    vpss: probe of vpss failed with error -22

    VPSS_CORE : failed to register ti81xx-vpss driver

    insmod: error inserting 'vpss.ko': -1 No such device

    1) VPSS M3 核中有roxy server (FVID2 Capture api ,FVID2 display api) ,能通过这些接口获取采集数据和上屏的吗,测试流程是否正确

     

  • 大家好:

       系统平台: DM8127

      前端sensor:  ar0331并口(1080p 30帧)

      DCC: ImageTuningTool_Version V2.04

      硬件开发板差异: 电源管理芯片tps65911去除,nand flash变动改为spi flash  (自己硬件的开发板)

     测试环境: 操作系统,驱动(vpss,syslink ..)网络均运行正常

    测试代码: autorun_capturedisplay.sh

    问题1:

     使用DCC工具抓取raw 和yuv数据过程中itt_capture.c 中ittServer_run中

    status = MessageQ_get(hIttMsgQ, &msg, MessageQ_FOREVER); 函数阻塞获取不到数据

    alg_itk_link_tsk.c Alg_ITK_Link_tskMain函数中

      MessageQ_get(hDccMsgQ, (MessageQ_Msg *) & msg, MessageQ_FOREVER);也是由于队列中没有数据导致阻塞

    以上什么原因会导致messageQ处理器间通讯不正常,有哪些debug手段

  • jing sun 你好!

    请问SPRUH30_ISS.pdf 这个文档在哪里呢,我找遍整个网络都没有找到。最近在做ISS的相关调试,能不能发一份文档给我呢。我的邮箱是chang-quan@126.com

    谢谢!