各位工程师们好:
评估板:66AK2L06 \ CCS8 \ Windows
现在需要 ARM核 和 4个 DSP核 双向通信, 然后在IPC包中看到一个类似的工程(C:\TI\ipc_3_47_00_00\examples\TCI6630_bios_elf\ex02_messageq),
但这不是一个完整的工程,给出了Makefile,需要自己去生成工程, 请问应该怎么生成?
我在电脑里已经安装了GunWin32 和 MinGW,Path也设置好了; 然后按照 readme 中的方法, 在 cmd 命令行中输入:
cd C:\TI\ipc_3_47_00_00\examples
make PLATFORM=TCI6630 HOSTOS=bios extract
但还是不能生成工程文件。
工程师们,这应该怎么办呢? 怎么生成正确的工程呢?