This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于IPC包中messageq 的问题



各位工程师们好:

        评估板:66AK2L06  \  CCS8  \ Windows 

        现在需要 ARM核 和 4个 DSP核 双向通信, 然后在IPC包中看到一个类似的工程(C:\TI\ipc_3_47_00_00\examples\TCI6630_bios_elf\ex02_messageq),

但这不是一个完整的工程,给出了Makefile,需要自己去生成工程, 请问应该怎么生成?

        我在电脑里已经安装了GunWin32 和  MinGW,Path也设置好了; 然后按照 readme 中的方法, 在 cmd 命令行中输入:

        cd  C:\TI\ipc_3_47_00_00\examples

        make PLATFORM=TCI6630 HOSTOS=bios extract

        但还是不能生成工程文件。

        工程师们,这应该怎么办呢? 怎么生成正确的工程呢?

  • 看一下IPC的文档C:\ti\ipc_3_43_02_04\docs
  • 非常感谢您的回答,但在操作过程中还是有点问题, 最后的工程导入不进CCS中,先说下我的步骤吧:

    按照 IPC_Install_Guide_BIOS.pdf 中的指令, 先在 products.mak 中设置如下内容:

    PLATFORM = TCI6630
    XDC_INSTALL_DIR = C:\TI\xdctools_3_50_03_33_core
    BIOS_INSTALL_DIR = C:\TI\bios_6_52_00_12
    ti.targets.elf.C66 = C:\TI\ti-cgt-c6000_8.2.2
    gnu.targets.arm.A15F = C:\TI\gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update

    然后,按照readme.txt 中的指令 在CMD中执行:

    cd  C:\TI\ipc_3_47_00_00\examples

     make PLATFORM=TCI6630 HOSTOS=bios extract

    然后,按照 IPC_Install_Guide_BIOS.pdf 中的指令,执行:

    make -f ipc-bios.mak all

    最后的解惑还是不能导入CCS中能够。

    请问我哪出错了? 正确的步骤应该是什么?

    期待工程师的回答。

  • 非常感谢您的回答,但在操作过程中还是有点问题, 最后的工程导入不进CCS中,先说下我的步骤吧:

    按照 IPC_Install_Guide_BIOS.pdf 中的指令, 先在 products.mak 中设置如下内容:

    PLATFORM = TCI6630
    XDC_INSTALL_DIR = C:\TI\xdctools_3_50_03_33_core
    BIOS_INSTALL_DIR = C:\TI\bios_6_52_00_12
    ti.targets.elf.C66 = C:\TI\ti-cgt-c6000_8.2.2
    gnu.targets.arm.A15F = C:\TI\gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update
    然后,按照readme.txt 中的指令 在CMD中执行:

    cd C:\TI\ipc_3_47_00_00\examples

    make PLATFORM=TCI6630 HOSTOS=bios extract

    然后,按照 IPC_Install_Guide_BIOS.pdf 中的指令,执行:

    make -f ipc-bios.mak all


    最后的解惑还是不能导入CCS中能够。

    请问我哪出错了? 正确的步骤应该是什么?

    期待工程师的回答。