请教各位,我在OMAP-L138的芯片资料上看到这款芯片有三种温度类型的,如下图:
现在我的芯片上写的内容如下,
OMAPL138B
ZWT
I9A6SLW G| A375
21 527 ZWT
我不知道我的是属于哪个等级的,我个认为是属于第三种EXTENDED的,因为有个下标A375中含有A,但不确定,也有可能属于第一种。不知道各位怎么看?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请教各位,我在OMAP-L138的芯片资料上看到这款芯片有三种温度类型的,如下图:
现在我的芯片上写的内容如下,
OMAPL138B
ZWT
I9A6SLW G| A375
21 527 ZWT
我不知道我的是属于哪个等级的,我个认为是属于第三种EXTENDED的,因为有个下标A375中含有A,但不确定,也有可能属于第一种。不知道各位怎么看?
part number?芯片不是我订购的,所以不知道订购时候的器件编号信息。
从这个芯片的表面的文字看不出来吗?我觉得像这种芯片表面上的文字应该包含了这些基本信息啊,只是我不确定。哪位对这款芯片熟悉的兄弟能给解答一下吧,谢谢。
这个需要进系统才能查对应的part number, 比较麻烦
如果I9A6SLW第1位是字母"I"的话, 芯片有问题, 如果是数字"1"的话, 对应的part number是OMAPL138BZWTA3, 温度范围是 A = -40°C to 105°C (Extended Grade)