各位专家好,自己做的板子,fpga通过srio以20ms周期传输数据到dsp的ddr并发送gpio中断通知c6678的0核,0核收到中断再ipc通知其他几个核处理去数据,概率性出现Power Failure问题,现象如下:
(1)此时所有7个核均通过ccs无法访问
(2)观察单板电流值明显下降,应该是7个核都挂掉了
(3)fpga侧观察srio link也是断开的
(4)出问题前后对单板进行电源和时钟检测均未发现异常
(5)有时刚运行起来就会挂掉,有时运行几分钟或者十几分钟挂掉
(6)做过ddr读写自检没有发现问题
(7)去掉前段fpga的srio输入数据,各个核单纯模拟周期运行算法经多次加载对比也未出现问题
目前自己没有好的想法,请各位牛人给点排查思路,多谢