This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM335x u-boot启动流程问题



starter kit u-boot启动第一 阶 段程序和第二阶 段程序入口都是start.s文件的_start, 请问是根据 哪些宏定义决定编译哪些代码的 ?

  • 您的意思是CONFIG_SPL_BUILD这个宏定义吧?

    但是通过u-boot.map和u-boot-spl.map两个文件看,start.s执行到bl board_init_f这里没有ifdef或者ifndef CONFIG_SPL_BUILD,SPL调用的是omap-common文件夹spl.c的board_init_f() 函数,

    但是第二阶段编译调用的是lib文件夹board.c的board_init_f() 函数,那编译器是通过什么选择编译哪个函数的?

  • 不明白怎样通过makefile获取编译哪个函数?可否具体一点,以下是部分源代码

    reset:
     bl save_boot_params
     /*
      * set the cpu to SVC32 mode
      */
     mrs r0, cpsr
     bic r0, r0, #0x1f
     orr r0, r0, #0xd3
     msr cpsr,r0

    #if defined(CONFIG_OMAP34XX)
     /* Copy vectors to mask ROM indirect addr */
     adr r0, _start  @ r0 <- current position of code
     add r0, r0, #4  @ skip reset vector
     mov r2, #64   @ r2 <- size to copy
     add r2, r0, r2  @ r2 <- source end address
     mov r1, #SRAM_OFFSET0 @ build vect addr
     mov r3, #SRAM_OFFSET1
     add r1, r1, r3
     mov r3, #SRAM_OFFSET2
     add r1, r1, r3
    next:
     ldmia r0!, {r3 - r10}  @ copy from source address [r0]
     stmia r1!, {r3 - r10}  @ copy to   target address [r1]
     cmp r0, r2   @ until source end address [r2]
     bne next   @ loop until equal */
    #if !defined(CONFIG_SYS_NAND_BOOT) && !defined(CONFIG_SYS_ONENAND_BOOT)
     /* No need to copy/exec the clock code - DPLL adjust already done
      * in NAND/oneNAND Boot.
      */
     bl cpy_clk_code  @ put dpll adjust code behind vectors
    #endif /* NAND Boot */
    #endif
     /* the mask ROM code should have PLL and others stable */
    #ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT
     bl cpu_init_crit
    #endif

    /* Set stackpointer in internal RAM to call board_init_f */
    call_board_init_f:
     ldr sp, =(CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR)
     bic sp, sp, #7 /* 8-byte alignment for ABI compliance */
     ldr r0,=0x00000000
     bl board_init_f

  • makefile像一个大的框架,它控制了整个项目,编译工具链的定义,编译(compile)流程,链接流程(link). 有一篇蛮好的文章你可以看看http://blog.csdn.net/haoel/article/details/2886. 你仔细检查uboot,最外层有一个文件叫Makefile,然后进入子目录你会发现里面有很多config.mk,这个也是makefile文件,最外层的Makefile就像一个树的根部,config.mk为枝枝叶叶,定义了具体的编译细节. 你贴的这个代码中,具体哪些代码被编译进去是通过#define 这些宏定义来实现的,你可以在项目中搜索#if defined 后紧跟的宏定义名称是不是在项目的哪个文件中定义了,如果定义了,从#ifdef 到#endif这段代码就会被编译进去,如果没有定义就不会编译进去。

  • 这点我已经搞明白了,可以看u-boot-2011.09-psp04.06.00.08/arch/arm/cpu/armv7/omap-common的makefile:

    ifdef CONFIG_SPL_BUILD

    COBJS  += spl.o

    第二阶段没有define CONFIG_SPL_BUILD,所以不会生成spl.o也就是不会编译spl.c,所以不会在spl.c文件中找board_init_f,而在u-boot-2011.09-psp04.06.00.08/arch/arm/lib的makefile中有

    ifndef CONFIG_SPL_BUILD

    COBJS-y      += board.o

    所以此时调用的是board.c的board_init_f

    但现在有另外一个不明白的问题困扰着我,有没有define CONFIG_SPL_BUILD,应该取决于有没有执行spl文件夹下面的makefile,因为里面有

    CONFIG_SPL_BUILD := y
    export CONFIG_SPL_BUILD

    按照这样的想法,我在makefile中加入这样语句:

    CONFIG_XXX := y
    export CONFIG_XXX

    然后在c文件中写

    #ifdef CONFIG_XXX

    相关代码。。。。。。

    #endif

    但是编译器就是不认为CONFIG_XXX被define了,但是编译器为什么又认CONFIG_SPL_BUILD被define呢?真是搞不明白。

  • 同时,不仅在makefile,在uboot 源文件内也会根据

    #ifdef CONFIG_SPL_BUILD

    #ifndef CONFIG_SPL_BUILD

    来选择哪些函数是否编译,具体可以查看代码