starter kit u-boot启动第一 阶 段程序和第二阶 段程序入口都是start.s文件的_start, 请问是根据 哪些宏定义决定编译哪些代码的 ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不明白怎样通过makefile获取编译哪个函数?可否具体一点,以下是部分源代码
reset:
bl save_boot_params
/*
* set the cpu to SVC32 mode
*/
mrs r0, cpsr
bic r0, r0, #0x1f
orr r0, r0, #0xd3
msr cpsr,r0
#if defined(CONFIG_OMAP34XX)
/* Copy vectors to mask ROM indirect addr */
adr r0, _start @ r0 <- current position of code
add r0, r0, #4 @ skip reset vector
mov r2, #64 @ r2 <- size to copy
add r2, r0, r2 @ r2 <- source end address
mov r1, #SRAM_OFFSET0 @ build vect addr
mov r3, #SRAM_OFFSET1
add r1, r1, r3
mov r3, #SRAM_OFFSET2
add r1, r1, r3
next:
ldmia r0!, {r3 - r10} @ copy from source address [r0]
stmia r1!, {r3 - r10} @ copy to target address [r1]
cmp r0, r2 @ until source end address [r2]
bne next @ loop until equal */
#if !defined(CONFIG_SYS_NAND_BOOT) && !defined(CONFIG_SYS_ONENAND_BOOT)
/* No need to copy/exec the clock code - DPLL adjust already done
* in NAND/oneNAND Boot.
*/
bl cpy_clk_code @ put dpll adjust code behind vectors
#endif /* NAND Boot */
#endif
/* the mask ROM code should have PLL and others stable */
#ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT
bl cpu_init_crit
#endif
/* Set stackpointer in internal RAM to call board_init_f */
call_board_init_f:
ldr sp, =(CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR)
bic sp, sp, #7 /* 8-byte alignment for ABI compliance */
ldr r0,=0x00000000
bl board_init_f
makefile像一个大的框架,它控制了整个项目,编译工具链的定义,编译(compile)流程,链接流程(link). 有一篇蛮好的文章你可以看看http://blog.csdn.net/haoel/article/details/2886. 你仔细检查uboot,最外层有一个文件叫Makefile,然后进入子目录你会发现里面有很多config.mk,这个也是makefile文件,最外层的Makefile就像一个树的根部,config.mk为枝枝叶叶,定义了具体的编译细节. 你贴的这个代码中,具体哪些代码被编译进去是通过#define 这些宏定义来实现的,你可以在项目中搜索#if defined 后紧跟的宏定义名称是不是在项目的哪个文件中定义了,如果定义了,从#ifdef 到#endif这段代码就会被编译进去,如果没有定义就不会编译进去。
这点我已经搞明白了,可以看u-boot-2011.09-psp04.06.00.08/arch/arm/cpu/armv7/omap-common的makefile:
ifdef CONFIG_SPL_BUILD
COBJS += spl.o
第二阶段没有define CONFIG_SPL_BUILD,所以不会生成spl.o,也就是不会编译spl.c,所以不会在spl.c文件中找board_init_f,而在u-boot-2011.09-psp04.06.00.08/arch/arm/lib的makefile中有
ifndef CONFIG_SPL_BUILD
COBJS-y += board.o
所以此时调用的是board.c的board_init_f,
但现在有另外一个不明白的问题困扰着我,有没有define CONFIG_SPL_BUILD,应该取决于有没有执行spl文件夹下面的makefile,因为里面有
CONFIG_SPL_BUILD := y
export CONFIG_SPL_BUILD
按照这样的想法,我在makefile中加入这样语句:
CONFIG_XXX := y
export CONFIG_XXX
然后在c文件中写
#ifdef CONFIG_XXX
相关代码。。。。。。
#endif
但是编译器就是不认为CONFIG_XXX被define了,但是编译器为什么又认CONFIG_SPL_BUILD被define呢?真是搞不明白。