板子使用的自己的板子DSP6657,
确定器件和EVM的一模一样,都是N25Q032A,测试应用软件用的ALLEN Yin1 给的C6657双核测试程序,生成出来.out 通过转换工具生成.dat文件,但是加载进EVM6657 nor write 工程后,烧写进nor flash中后 ,重启上电连接仿真器还是在RBL中 并没有启动起来。查看示波器,spi clk 正常500khz。修改spi.map文件的mode在0和1模式下还有时钟频率分别在1G和800Mhz还是同样的无法正常启动。在生成.dat文件中 修改了51-> 00。麻烦ti工程师指点迷津,看论坛很多人都是按照同样的步骤 但是无法从spi flash启动!(用的应用软件和转换工具都是ti论坛上的,也都是按照步骤来的)。magic address 看到的都是0!