This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

能修改DM6467 dvsdk2_00_00_07 encode 输出的长宽比例吗?

1. 使用Venc1_create 创建的encode,输出H.264 长宽比例为4:3 ,现在我想编码720P 长宽比例为16:9的,请问能否修改encode 输出的长宽比例?

2. H.264编码中 I帧的间隔可以修改吗? 是修改VIDENC1_DynamicParams 结构中的intraFrameInterval       = 30吗?

3. 关于OSD,提供的pallete[4][4],中每个数值具体什么用的?最后一列是透明度吧? 为什么要使用4组?

谢谢!

  • 1. 修改编码器参数即可

    2. 可以

    3. 6467没有硬件OSD功能,你说的这个pallete[4][4]是哪里的?

  • 1. 怎么修改参数? 我用的是dvsdk2_00_00_07

    2. 可以强制DSP输出一帧 I 帧吗? 如果可以,需要怎么设置

    3. 见附件

     

    谢谢

  • 请参考codec的user guide,主要是配置动态参数

  • 你好   关于6467的OSD 你是咋解决的啊

  • 6467不支持硬件的OSD,也可以理解为,它的VPIF视频输出只支持一个显示层。所以实现OSD的方法是,把OSD图像转换成YUV格式,直接对视频显示buffer中的数据进行覆盖。简单起见,也可以只对Y Buffer中的数据进行覆盖,这样产生的OSD图像是单色的。