This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

想问一下可否将DM368的ISIF与单色sensor输出直接相连?



刚刚接触这个领域,还有很多问题不清楚,需要向大家请教

设计中采用了一个单色的CMOS sensor,我想它输出的数据应该就是每个像素点的灰度值,而不是通常彩色sensor的bayer pattern

那个这个sensor的输出可以和DM368的ISIF直接相连吗?我在VPFE的user guide里看到ISIF支持bayer patter的,那是否意味着这种纯灰度数据的RAW data就不能通过ISIF输入呢?或者有别的什么方法吗?

  • DM368的ISIF支持RAW DATA数据的输入,可以连接。另外,你的单色的CMOS sensor,还支持其他什么格式吗?

  • sensor本身输出的只是模拟信号,我是在后面接了AD对其进行采样的,得到的是对应每个像素点的灰度值

    DM368资料上写了ISIF对于RAW DATA的支持是需要符合bayer pattern或者其他格式的,我理解那些都是属于色彩空间的,那么这样的灰度数据可否直接进入呢?另外资料中有这么一句——“In the case of RAW inputs, the ISIF output requires additional image processing to transform the RAW input image to the final processed image.”那么灰度数据进来后会怎么被处理呢,我的理解是不需要处理的

  • 你使用的AD型号是什么?其输出格式是?

  • AD9245,14 bit,就是普通的AD,而非类似ADV7180这样的视频decoder

    http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9245.pdf

    sensor出来的模拟信号是每个像素对应的灰度电平,而非CVBS信号

  • 这两天又查阅了些资料,我所采用的sensor+AD模式类似于Aptina公司的Image sensor——MT9M034的monochrome版本,相信它也输出的是每个像素点的灰度采样值,只是它的输出接口可以是serial的,若和DM368相接的话无需使用ISIF

  • Aptina公司类似的黑白sensor芯片还有很多,比如MT9V022,MT9M001C12STM,MT9M032等等,这些都是并行接口,不知道他们与DM368该如何接呢?进到Dm368里的数据需要做哪些处理?是否可以直接调用TI提供的H.264程序?

  • 像MT9M034,他的输出有PIXCLK,DOUT[11:0]等,FV,LV信号,以968 rows of 1284 columns的方式输出,这样他可以直接和dm368的VPFE的PIXCLK,DOUT[11:0]相连,每个像素的数据可以不做处理,直接放置到内存中。而AD9245,他需要你输入采样时钟CLK,再输出DATAOUT数据,这样每行,每帧的数据都不能直接控制,肯定需要额外电路来控制,所以不能直接和VPFE相连接。H.264的编解码库,要求的输入视频数据格式,都有限制,须仔细查看一下,不能直接调用。

  • Titan 说:

    像MT9M034,他的输出有PIXCLK,DOUT[11:0]等,FV,LV信号,以968 rows of 1284 columns的方式输出,这样他可以直接和dm368的VPFE的PIXCLK,DOUT[11:0]相连,每个像素的数据可以不做处理,直接放置到内存中。而AD9245,他需要你输入采样时钟CLK,再输出DATAOUT数据,这样每行,每帧的数据都不能直接控制,肯定需要额外电路来控制,所以不能直接和VPFE相连接。H.264的编解码库,要求的输入视频数据格式,都有限制,须仔细查看一下,不能直接调用。

    输出给AD9245的采样时钟CLK,是由我设计中的FPGA产生的,其实它可以等同于MT9M034的PIXCLK,而FV、LV信号,可由我设计中对于sensor的控制信号来关联产生(因为对于sensor的控制也需要类似的行、场同步信号),这样我的RAW数据输出接口和MT9M034其实是类似的,按照你的说法,那就应该是可以和ISIF相连的

    其实我一直疑惑的就是这样的黑白RAW数据在进入ISIF后是否DSP一定会对它进行处理来变成YUV信号,因为在VPFE的User Guide中有一句“In the case of RAW inputs, the ISIF output requires additional image processing to transform the RAW input image to the final processed image.”而实际上黑白数据是没法再进行色彩空间的处理了。换句话说,我疑惑的是ISIF要求进入的RAW数据一定要是色彩空间的。按照你的答复,如果这个处理不是必须的,那我就放心了

    至于编码器的问题,我可以再进一步看看资料,能否对黑白灰度数据进行调用

    非常感谢你的答复