刚刚接触这个领域,还有很多问题不清楚,需要向大家请教
设计中采用了一个单色的CMOS sensor,我想它输出的数据应该就是每个像素点的灰度值,而不是通常彩色sensor的bayer pattern
那个这个sensor的输出可以和DM368的ISIF直接相连吗?我在VPFE的user guide里看到ISIF支持bayer patter的,那是否意味着这种纯灰度数据的RAW data就不能通过ISIF输入呢?或者有别的什么方法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
刚刚接触这个领域,还有很多问题不清楚,需要向大家请教
设计中采用了一个单色的CMOS sensor,我想它输出的数据应该就是每个像素点的灰度值,而不是通常彩色sensor的bayer pattern
那个这个sensor的输出可以和DM368的ISIF直接相连吗?我在VPFE的user guide里看到ISIF支持bayer patter的,那是否意味着这种纯灰度数据的RAW data就不能通过ISIF输入呢?或者有别的什么方法吗?
sensor本身输出的只是模拟信号,我是在后面接了AD对其进行采样的,得到的是对应每个像素点的灰度值
DM368资料上写了ISIF对于RAW DATA的支持是需要符合bayer pattern或者其他格式的,我理解那些都是属于色彩空间的,那么这样的灰度数据可否直接进入呢?另外资料中有这么一句——“In the case of RAW inputs, the ISIF output requires additional image processing to transform the RAW input image to the final processed image.”那么灰度数据进来后会怎么被处理呢,我的理解是不需要处理的
这两天又查阅了些资料,我所采用的sensor+AD模式类似于Aptina公司的Image sensor——MT9M034的monochrome版本,相信它也输出的是每个像素点的灰度采样值,只是它的输出接口可以是serial的,若和DM368相接的话无需使用ISIF
Aptina公司类似的黑白sensor芯片还有很多,比如MT9V022,MT9M001C12STM,MT9M032等等,这些都是并行接口,不知道他们与DM368该如何接呢?进到Dm368里的数据需要做哪些处理?是否可以直接调用TI提供的H.264程序?
像MT9M034,他的输出有PIXCLK,DOUT[11:0]等,FV,LV信号,以968 rows of 1284 columns的方式输出,这样他可以直接和dm368的VPFE的PIXCLK,DOUT[11:0]相连,每个像素的数据可以不做处理,直接放置到内存中。而AD9245,他需要你输入采样时钟CLK,再输出DATAOUT数据,这样每行,每帧的数据都不能直接控制,肯定需要额外电路来控制,所以不能直接和VPFE相连接。H.264的编解码库,要求的输入视频数据格式,都有限制,须仔细查看一下,不能直接调用。
Titan 说:像MT9M034,他的输出有PIXCLK,DOUT[11:0]等,FV,LV信号,以968 rows of 1284 columns的方式输出,这样他可以直接和dm368的VPFE的PIXCLK,DOUT[11:0]相连,每个像素的数据可以不做处理,直接放置到内存中。而AD9245,他需要你输入采样时钟CLK,再输出DATAOUT数据,这样每行,每帧的数据都不能直接控制,肯定需要额外电路来控制,所以不能直接和VPFE相连接。H.264的编解码库,要求的输入视频数据格式,都有限制,须仔细查看一下,不能直接调用。
输出给AD9245的采样时钟CLK,是由我设计中的FPGA产生的,其实它可以等同于MT9M034的PIXCLK,而FV、LV信号,可由我设计中对于sensor的控制信号来关联产生(因为对于sensor的控制也需要类似的行、场同步信号),这样我的RAW数据输出接口和MT9M034其实是类似的,按照你的说法,那就应该是可以和ISIF相连的
其实我一直疑惑的就是这样的黑白RAW数据在进入ISIF后是否DSP一定会对它进行处理来变成YUV信号,因为在VPFE的User Guide中有一句“In the case of RAW inputs, the ISIF output requires additional image processing to transform the RAW input image to the final processed image.”而实际上黑白数据是没法再进行色彩空间的处理了。换句话说,我疑惑的是ISIF要求进入的RAW数据一定要是色彩空间的。按照你的答复,如果这个处理不是必须的,那我就放心了
至于编码器的问题,我可以再进一步看看资料,能否对黑白灰度数据进行调用
非常感谢你的答复