目前做6678就差最后一步了,启动问题,自己编写好的6678程序怎么烧写到SPI的NOR flash里呀,是不是直接烧写进去就可以上电直接启动呀,我目前的工程下载到片内和片外都能运行,初始化如下
KeyStone_common_CPU_init();
/*print device information.
Enable memory protection interrupts, EDC for MSMC RAM*/
KeyStone_common_device_init();
//enable exception handling
KeyStone_Exception_cfg(TRUE);
KeyStone_main_PLL_init(100, 10, 1);
UART_Interact_with_PC();
GPIO_init();
目前电路板设计是按照EVM设计的,只有SPI的NOR Flash,所以只能从SPI的NOR Flash里启动,我想问一下,按照上面的初始化,是不是直接烧写到SPI的NOR Flash就可以启动,不需要I2C的 EEPROM参与?
如果需要做成能够直接从SPI中启动的工程,还缺什么初始化吗?