This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS6 编译速度慢,拔掉网线就好了,CCS5 没有这种情况



WIN7 64 位。

CCS6.2,编译工程很慢,但只要拔掉网线,编译速度就恢复正常。CCS5 里面就没有这种现象,所以,猜测和 CCS6 里的某一个网络配置有关。

论坛里搜索到 2 位和我一样的情况。

https://e2echina.ti.com/question_answer/dsp_arm/c6_integra/f/22/t/183906?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=CCS%E7%BC%96%E8%AF%91%E4%B8%8E%E7%BD%91%E7%BB%9C

https://e2echina.ti.com/question_answer/microcontrollers/msp430/f/55/t/174830

这两个帖子都没有得到解答。

英文官网大概浏览了一圈,也没找到答案,最相似的就是让关掉自动检查更新,但这并不解决问题。

Window -> preference 里,CCS6 会多出一个 Remote Systerm ,不知有没有关系,反正我改了一些设置,没作用。

Window -> preference  -> Git -> Configaration 的 Location 配置,CCS5 和 CCS6 也有不同,但是 Location 改不了,不知道有没有影响。

各位工程师,帮忙看看,还有什么设置会让 网络 影响 编译速度。

  • 建议更新一下ccs吧,现在已经ccs v9了。
  • 大家帮下忙。我当然知道最新的 CCS9,但业务需要,必须是 CCS6.2。

    以前用 CCS6.2 也没有遇见这种情况。

    现在我先拔掉网线,编译很快通过后,再连上网线,在代码里加一个空格,再点增量编译,进度条直接就到最后,然后要卡很久,才关闭窗口, 看 Detail 窗口,只有一个 Building project 和 Refreshing Paths and Symbols 。这些会有关系吗?
  • 确实有人反应过这个情况,不排除CCS让你后台让你强制升级的情况,连上网线观察CCS是否下载什么东西,或者干脆任务管理器中把CCS的联网功能禁止了。
  • 我确定和网络相关,但确实没观察到什么联网进程。

    编译过程现象就是,编译一个文件很快,然后就要等很久,接着编译下一个文件,也很快,然后又要等很久,直到编译完整个工程。

    现在我都是拔网线编译了,就没有编译文件之间那个等很久的过程了。关键我连的还是局域网,醉了。