WIN7 64 位。
CCS6.2,编译工程很慢,但只要拔掉网线,编译速度就恢复正常。CCS5 里面就没有这种现象,所以,猜测和 CCS6 里的某一个网络配置有关。
论坛里搜索到 2 位和我一样的情况。
https://e2echina.ti.com/question_answer/microcontrollers/msp430/f/55/t/174830
这两个帖子都没有得到解答。
英文官网大概浏览了一圈,也没找到答案,最相似的就是让关掉自动检查更新,但这并不解决问题。
Window -> preference 里,CCS6 会多出一个 Remote Systerm ,不知有没有关系,反正我改了一些设置,没作用。
Window -> preference -> Git -> Configaration 的 Location 配置,CCS5 和 CCS6 也有不同,但是 Location 改不了,不知道有没有影响。
各位工程师,帮忙看看,还有什么设置会让 网络 影响 编译速度。