This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM6467T memory



问题1、DM6467T用CCS3.3进行DDR2测试,编译DDR工程时,提示如图:

Data verification failed at address 0x8fff0000,please verify target memory and memory map.

问题2、使用的是镁光的2.5ns @ CL = 5 (DDR2-800),DDR2时钟频率工作在200多兆时,6467T能够正常编码;时钟频率升到300多兆则不能正常工作,除了PCB走线还可能有什么原因?

  • Debugger memory maps没有建立起来,请先加载GEL试试。

  • 已经加载了GEL文件,且有些板卡正常,有些出现该现象。好像跟内存映射或DDR有关,若跟内存映射有关该如何处理呢

  • GEL文件里面有内存映射处理:

    etup_Memory_Map()
    {
        GEL_MapOn( );
        GEL_MapReset( );
     
        /* DSP */
        GEL_MapAddStr( 0x00700000, 0, 0x00100000, "R|W|AS4", 0 );   // DSP L2 ROM
        GEL_MapAddStr( 0x00800000, 0, 0x00040000, "R|W|AS4", 0 );   // DSP l2 RAM
        GEL_MapAddStr( 0x00E00000, 0, 0x00008000, "R|W|AS4", 0 );   // DSP L1P RAM
    。。。
    等。
    有些板子正常,有些有问题。应该不是软件的问题。
    应该是硬件的问题,检查硬件DDR部分。