This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
经常遇到一些有用的贴子,资料找不到的麻烦,所以建一个总结贴子:
EVM的资料:
L138, C6748 EVM BSL: 0285.1014014A_TMS320C6748_GEL_BSL_Files.zip
L138, C6748 EVM schematic: 0525.TMDXOSKL138-E_HW_Design_Files.zip
DDR压力测试样例:
DDR的稳定性非常重要,可能日常碰到的奇奇怪怪的程序不正常都与之相关,所以DDR稳定性的验证很有必要。验证方法就是加大DDR的访问负载,这里所谓的负载就是
#1. 速度尽量快:连续的访问,通过EDMA做大数据搬移,平常的CPU的访问其实是间隔的访问,用示波器看波形,会发现每个访问之间是有间隔的。
#2. 数据线0/1切换,即数据模式。加大数据线IO的开关切换。
测试例程在下面贴子的附件里:
https://e2echina.ti.com/question_answer/dsp_arm/omap_l1x/f/54/t/121580
DSP中断嵌套,或者叫中断抢占
通常的误会是以为高优先级的中断可以抢占低优先级的中断。其实不会的了,除非软件处理,或者某些特殊的中断控制有这种功能。
优先级的高低是指在中断信号同时到来时,CPU响应优先级高的中断。
如果当前CPU已经在一个中断的ISR内,默认情况下是不会响应任何新到来的中断的,因为默认情况下,进入ISR时把全局中断(GIE)关了。
实际应用中有时是需要实现中断嵌套的,样例在下面贴子里:
https://e2echina.ti.com/question_answer/dsp_arm/omap_l1x/f/54/t/127304
OMAP-L138, AM1808, C6748启动说明:
https://e2echina.ti.com/question_answer/dsp_arm/omap_l1x/f/54/t/5319