This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

烧写u-boot.ais到nand flash之后,无法启动

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

我重新编译修改了OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40.tar.gz,产生的sfh_OMAP-L138.exe工具支持从串口下载文件到nand flash,并且无任何错误提示。

然后通过StartWare的 nand的工程,读取到nand flash中第1个块开始确实是保存着u-boot.ais文件,也就是说u-boot.ais下载到nand flash没问题。但是现在不管怎么弄,从nand flash都无法启动,无任何打印。

问下大佬们在,这个是什么情况?

  • 李大闲 说:

    我重新编译修改了OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40.tar.gz

    具体是修改了哪些部分呢?
    看您之前的帖子一直是在开发板上测试的,请问u-boot.ais该文件在开发板上尝试烧写过吗?有没有问题?现在是自制板吗?
  • 我们有一块TI的开发板,但是因为CPU被换成加密的了,调试不了。
    现在我调试的是我们自己画的OMAPL138板子,基于OMAP-L138_LCDK。
    我做过的工作:
    1、基于StarterWare库的gpio例程,写了当前调试板子上的一个led例程,转为.ais,然后下载到ddr(UartHost和slh_OMAP*都可以),例程正常运行;但是如果把该LED例程用sfh_OMAP-L138下载到nand,然后拨码开关拨到nand模式就起不来,我们nand和ti官方用的一样,16bit,型号也一样,拨码开关试了好多种,都起不来。
    2、OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40.tar.gz,修改了DDR的参数,参数照着AISGen工具里的参数写的,DDR参数裸机LED试验过的,是没问体的,另外修改参数这里有好些if else让选择不同的平台,我都去掉了,直接改为我需要的DDR配置,也就是说上层不管怎么配置,这里DDR都是我们板子的配置;还有 Common/include/device_async_mem.h种选择nand 总线宽度的宏定义,我也直接修改为我需要的16Bit;OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40/OMAP-L138/device.mak,这个配置文件修改为:DEVICETYPES:=OMAPL138_LCDK,FLASHTYPES:=NAND。 我因为nand flash一样,所以别处没做修改。

    问题:现在从第一个块开始能读取nand中的内容,和我用UltraEdit比对,二进制是一样的,但是不管是简单的led,还是uboot都起不来。。一点反应都没有。
  • 用OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40.tar.gz中默认的工具烧写会卡主, 提示Waiting for SFT on the OMAP-L138…,然后一直不动,修改,重新编译之后,就没这个错误了。
  • 和编译器有关吗,编译OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40.tar.gz用的arm-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi,CCS用的ccs9.1,u-boot.ais来自ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-06.01.00.08中。
  • To boot from NAND Flash, the AIS should be written to NAND block 1 (NAND block 0 is not used by default)
    请问你第一块是指block0还是block1?
    BOOT[6:5]可以选择是从block0还是block1开始。
    具体可以看一下bootloader手册。
    www.ti.com/.../spraat2f.pdf
  • 试了一些开关还是不行。
    我烧写的第一个块是指block1。
    一直搞不明白你们这个拨码开关到底怎么设置?因为你们原理图BOOT[0]一直拉低,拨码开关是从BOOT[1]开始,那你们手册Switch Number1-8,是指从BOOT[1]开始算还是BOOT[0]?
    你能不能直接告诉我,我这个情况,BOOT[0-8]到底该怎么设置,才能从nand16起来?
  • 要看对应的引脚。 The boot pins, BOOT[7:0], are multiplexed with the following signals: VPIF_DOUT[15:8], LCD_DATA[15:8], UPP_XDATA[7:0], and GPIO_7[7:0]. 比如switch number1对应的是VPIF_DOUT12/LCD_D_12,就是boot4

    以下手册的table5也说明了。

    http://www.ti.com/lit/ug/spruil2a/spruil2a.pdf

  • 哈哈哈,果然拨码开关问题,u-boot已经跑起来了。
    感谢!!!