我重新编译修改了OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40.tar.gz,产生的sfh_OMAP-L138.exe工具支持从串口下载文件到nand flash,并且无任何错误提示。
然后通过StartWare的 nand的工程,读取到nand flash中第1个块开始确实是保存着u-boot.ais文件,也就是说u-boot.ais下载到nand flash没问题。但是现在不管怎么弄,从nand flash都无法启动,无任何打印。
问下大佬们在,这个是什么情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我重新编译修改了OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40.tar.gz,产生的sfh_OMAP-L138.exe工具支持从串口下载文件到nand flash,并且无任何错误提示。
然后通过StartWare的 nand的工程,读取到nand flash中第1个块开始确实是保存着u-boot.ais文件,也就是说u-boot.ais下载到nand flash没问题。但是现在不管怎么弄,从nand flash都无法启动,无任何打印。
问下大佬们在,这个是什么情况?
李大闲 说:我重新编译修改了OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40.tar.gz
要看对应的引脚。 The boot pins, BOOT[7:0], are multiplexed with the following signals: VPIF_DOUT[15:8], LCD_DATA[15:8], UPP_XDATA[7:0], and GPIO_7[7:0]. 比如switch number1对应的是VPIF_DOUT12/LCD_D_12,就是boot4
以下手册的table5也说明了。