想使用SSL实现LTE的软解调,但是需要每个数据对应有自己的noise scale,这样只有采用例子中的wimax case了。请问单独使用BCP的SSL模块时,采用wimax模式,只添加Global header和SSL Local header,然后是wimax格式的数据,但Global header的 radio standard 采用LTE,这种配置下为什么工作不正常呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
同意Hong所说的尝试,然后再建议你把错误再描述的更具体些。
比如你的不能工作指的是Tx Desc没有回收,或者是Tx Desc回收了,Rx Desc没有从FDQ里面pop出来,再或者是Rx Desc没有从FDQ里面pop出来了但没有在Rx Queue里面找到。这种描述可以更好的推测问题在哪一方。 当然,BCP大部分不工作都是因为desc或者header没有正确配置的缘故。