This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BCP SSL模块使用问题



想使用SSL实现LTE的软解调,但是需要每个数据对应有自己的noise scale,这样只有采用例子中的wimax case了。请问单独使用BCP的SSL模块时,采用wimax模式,只添加Global header和SSL Local header,然后是wimax格式的数据,但Global header的 radio standard 采用LTE,这种配置下为什么工作不正常呢?

  • Global header的 radio standard 采用LTE时,所有的使能的模块都按照LTE的方式工作,哪怕按照wimax的模式下的定义配置参数,BCP也会按照LTE模式下的定义理解配置的参数。即无法让SSL工作在wimax模式。

    或许可以试试把global header也改成wimax,全部就当做wimax的数据处理?

  • 同意Hong所说的尝试,然后再建议你把错误再描述的更具体些。

    比如你的不能工作指的是Tx Desc没有回收,或者是Tx Desc回收了,Rx Desc没有从FDQ里面pop出来,再或者是Rx Desc没有从FDQ里面pop出来了但没有在Rx Queue里面找到。这种描述可以更好的推测问题在哪一方。 当然,BCP大部分不工作都是因为desc或者header没有正确配置的缘故。

  • 确实是radio standard的问题。