您好 TIers:
在做一个 A8 实时保存 YUV 数据的需求,有点问题请教一下:
YUV 数据量 : 1920 x 1080 x 2 = 3.95 MB
A8 从 DSP端 获取 YUV, 需要将 phy_addr 映射为 vir_addr 才可以操作。
(1) 从映射的 vir_addr 保存 YUV 文件,要耗时100多 ms;
或者
(2)将 映射的 vir_addr 使用 memcpy 到 A8 内存,耗时 100多 ms;
然后从 A8 内存 保存 YUV 文件, 耗时 13 ms;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
看像是 从 映射的 vir_addr 到 A8 内存中,耗时比较大, 请问一下有 什么办法优化吗 ? 感谢。