This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8148 获取 YUV数据太耗时间,是否有优化方法



您好 TIers:

          在做一个 A8 实时保存 YUV 数据的需求,有点问题请教一下:

         YUV 数据量 : 1920 x 1080 x 2 = 3.95 MB

          A8 从 DSP端 获取 YUV, 需要将 phy_addr 映射为  vir_addr 才可以操作。

          

(1) 从映射的  vir_addr 保存 YUV 文件,要耗时100多 ms;

或者

(2)将 映射的  vir_addr 使用 memcpy 到 A8 内存,耗时 100多 ms;

       然后从 A8 内存 保存 YUV 文件, 耗时 13 ms;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

看像是  从 映射的  vir_addr  到 A8 内存中,耗时比较大,  请问一下有 什么办法优化吗 ?     感谢。