This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于AM3359 L4_PER外设时钟配置的几个疑问

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

在CCS9.3下,对ICEAM3359板子写裸机工程,在GEL文件中均成功开启了GPIO1,GPIO2,GPIO3各自的时钟,且在工程中都能正确配置和使用0--3这四组IO口,想尝试测试下ECAP的PWM输出功能,于是在GEL文件中配置了如下功能:

//****************************************************
//PRCM module definitions
//****************************************************
#define PRCM_BASE_ADDR                    (0x44E00000)
#define CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL             (PRCM_BASE_ADDR + 0x000)
#define CM_PER_L3LS_CLKSTCTRL             (PRCM_BASE_ADDR + 0x004)
#define CM_PER_L3_CLKSTCTRL               (PRCM_BASE_ADDR + 0x00C)
#define CM_PER_EMIF_CLKCTRL               (PRCM_BASE_ADDR + 0x028)
#define CM_PER_GPIO1_CLKCTRL              (PRCM_BASE_ADDR + 0x0AC)
#define CM_PER_GPIO2_CLKCTRL              (PRCM_BASE_ADDR + 0x0B0)
#define CM_PER_GPIO3_CLKCTRL              (PRCM_BASE_ADDR + 0x0B4)
#define CM_PER_PWM0_CLKCTRL               (PRCM_BASE_ADDR + 0x0D4)
#define CM_PER_PWM1_CLKCTRL               (PRCM_BASE_ADDR + 0x0CC)
#define CM_PER_PWM2_CLKCTRL               (PRCM_BASE_ADDR + 0x0D8)
#define CM_PER_EMIF_FW_CLKCTRL            (PRCM_BASE_ADDR + 0x0D0)

/*配置PWM0和ECAP0外设*/
hotmenu PWM0_Config()
{
 WR_MEM_32(CM_PER_PWM0_CLKCTRL,0x40002);                 
 while(RD_MEM_32(CM_PER_PWM0_CLKCTRL) & 0x30000 != 0x0);/*等待模块进入全功能状态*/     

 
 WR_MEM_32(PWMSS0_SYSCONFIG,0x14);
 WR_MEM_32(PWMSS0_CLKCONFIG,0x01);
 while((RD_MEM_32(PWMSS0_CLKSTATUS) & 0x1) != 0x1);
    GEL_TextOut("PWM0/ECAP0时钟启动成功\n","Output",1,1,1);
}    

我在GEL中配置GPIO的时候,在 CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL这个寄存器中有GPIO1--3的时钟开启状态位,检测这个状态位可判断相应的GPIO时钟是否处于激活状态,但发现在这个寄存器中没有ECAP的时钟状态位,为了便于比较,我把GEL中GPIO1--3的时钟配置代码贴出来:


 WR_MEM_32(CM_PER_GPIO1_CLKCTRL,0x40002);                       
 while(RD_MEM_32(CM_PER_GPIO1_CLKCTRL) & 0x30000 != 0x0); /*等待模块进入全功能状态*/      
    while((RD_MEM_32(CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL) & 0x80000) != 0x80000);/*等待GPIO1的时钟激活*/

其中第三行就是用来判断GPIO1的时钟是否处于激活状态,但ECAP没有这样的位。

当我配置完GEL文件,工程中加入对ECAP寄存器的配置代码,并进入CCS调试模式后,程序每次运行到对ECAP寄存器进行配置的地方就会跑飞,在寄存器窗口中显示 Target failed to read 0x48304100,这个地址就是ECAP2的寄存器地址,根据这一现象,我判断ECAP模块的时钟实际上仍然没有开启,模块处于关闭状态,因而CCS无法读取到这个寄存器的相关位的值,那如果是这样的情况,ECAP模块的时钟还有哪里需要配置的呢,或者是不是我把时钟已经开启了,但仍然要去判断时钟状态,只不过我没有找到这个状态位是在哪个寄存器里面?

同样,在L4_PER里面,我数了下总共有超过32个,差不多有40多个低速外设,而在CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL这个寄存器中,也才15个L4外设的时钟状态位,换句话说,还有几十个外设的时钟状态位找不到在哪里,如果我要配置这15个以外的外设的时钟,也是要必须判断相关的时钟状态位的吧,那相关的判断位是在哪个寄存器里面啊,没有这个状态位,会不会也会像上面ECAP那样的情况出现呢

  • while((RD_MEM_32(PWMSS0_CLKSTATUS) & 0x1) != 0x1);是判断的eCAP_CLK_EN_ACK 吗?
    请将相关完整的配置附件上传看看。
  • 你指的是GEL文件吗,配置ECAP的就是上面的部分了,没别的了,其余的都是配置DDR,PLL之类的,
  • 时钟配置看起来没有问题,但你配置的好像是ECAP0,不是ECAP2。
    建议可以检查一下CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL,参考 <PDK>\packages\ti\starterware\soc\am335x\am335x_prcm.c
    #if defined(BUILDCFG_MOD_PWMSS)
    case CHIPDB_MOD_ID_PWMSS:
    {
    switch(instNum)
    {
    case 0:
    enableModule(SOC_CM_PER_REGS, CM_PER_EPWMSS0_CLKCTRL,
    CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL,
    CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL_CLKACTIVITY_L4LS_GCLK);
    break;
    case 2:
    enableModule(SOC_CM_PER_REGS, CM_PER_EPWMSS2_CLKCTRL,
    CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL,
    CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL_CLKACTIVITY_L4LS_GCLK);
    break;
    }
    }
    void enableModule(uint32_t domainOffset, uint32_t clkCtrlReg,
    uint32_t clkStCtrlReg, uint32_t clkActMask)
    {
    /* Enable the module */
    HW_WR_REG32(domainOffset + clkCtrlReg, PRCM_MODULEMODE_ENABLE);
    /* Check for module enable status */
    while(PRCM_MODULEMODE_ENABLE !=
    (HW_RD_REG32(domainOffset + clkCtrlReg) & PRCM_MODULEMODE_MASK));
    /* Check clock activity - ungated */
    while(clkActMask != (HW_RD_REG32(domainOffset + clkStCtrlReg) & clkActMask));
    /* Check idle status value - should be in functional state */
    while((PRCM_MODULE_IDLEST_FUNC << PRCM_IDLE_ST_SHIFT) !=
    (HW_RD_REG32(domainOffset + clkCtrlReg) & PRCM_IDLE_ST_MASK));
    }
    PWMSS 使用的是 PD_PER_L4LS_GCLK,所以CM_PER_L4LS_CLKSTCTRL 中没有单独的ecap时钟位,参考Table 15-2. PWMSS Connectivity Attributes & Table 15-3. PWMSS Clock Signals 看一下。