This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TMS320C6748自制板仿真器无法连接检查步骤

连接仿真器之后,test connection不通过。

1. 检查上电时序是否有问题

通常要求的上电时序为1.1V->1.8V->3.3V,具体请查看手册power-on-sequence章节。

2. 复位信号是否有问题,是否满足下图的时序要求,或者可以手动强制拉低reset信号,看一下是否有帮助。

3. 间接判断一下DSP是否工作: 将启动模式改到UART boot, 从串口看是否能收到BOOTME输出,正常情况下是复位一次,输出一次BOOTME

如果有字符输出,说明DSP正常工作。

4. 在step3验证下,如果DSP是能够正常工作的,检查一下JTAG电路是否有问题,这部分可以参考官网给出的原理图对比查看

5. 测量JTAG各个信号看一下是否有问题

6. 排查一下焊接是否有问题

  • 我们建议您在发布新问题之前先搜索 E2E支持论坛,E2E支持论坛已经拥有数十万个已得到解答的话题。  这通常是解决问题的最快方法。