连接仿真器之后,test connection不通过。
1. 检查上电时序是否有问题
通常要求的上电时序为1.1V->1.8V->3.3V,具体请查看手册power-on-sequence章节。
2. 复位信号是否有问题,是否满足下图的时序要求,或者可以手动强制拉低reset信号,看一下是否有帮助。
3. 间接判断一下DSP是否工作: 将启动模式改到UART boot, 从串口看是否能收到BOOTME输出,正常情况下是复位一次,输出一次BOOTME
如果有字符输出,说明DSP正常工作。
4. 在step3验证下,如果DSP是能够正常工作的,检查一下JTAG电路是否有问题,这部分可以参考官网给出的原理图对比查看
5. 测量JTAG各个信号看一下是否有问题
6. 排查一下焊接是否有问题