我们之前参照 TI C6748的核心板做了一套板子,nand flash、DDR和 TI 核心板上的是一样的,nand flash 是16位的,在 TI 官网上下载了
OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_36 ,把其中 nandwriter.c 中的 nandwidth 改成了16位的,也编译通过了,生成了 nandwriter.out 文件,可以通过它把 LED 程序烧写到 nand flash 里了,显示的是 nand boot prepration successful ! 但是去掉仿真器,把拨码开关拨到 nand flash 的启动开关01110,重新上电后LED灯没有闪烁,说明程序没有运行起来,这是什么原因造成的呢?是GEL文件和AISGEN配置的不一致吗,我把两个配置的相同了,初始化的时钟都一致了,烧写进去也是启动不起来,或者可能是cmd文件的问题吗,您能够给出解决方法吗 十分感谢!!