This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们之前参照 TI C6748的核心板做了一套板子,nand flash、DDR和 TI 核心板上的是一样的,nand flash 是16位的,在 TI 官网上下载了
OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_36 ,把其中 nandwriter.c 中的 nandwidth 改成了16位的,也编译通过了,生成了 nandwriter.out 文件,可以通过它把 LED 程序烧写到 nand flash 里了,显示的是 nand boot prepration successful ! 但是去掉仿真器,把拨码开关拨到 nand flash 的启动开关01110,重新上电后LED灯没有闪烁,说明程序没有运行起来,这是什么原因造成的呢?是GEL文件和AISGEN配置的不一致吗,我把两个配置的相同了,初始化的时钟都一致了,烧写进去也是启动不起来,或者可能是cmd文件的问题吗,您能够给出解决方法吗 十分感谢!!
您好,
十分感谢您细致的回复!
我们之前程序是烧写到 block 0 中了,把 nandwriter工程中的 nandwriter.c 文件 line 279 的 block 0 改为 block 1 后,重新编译生成新的 nandwriter.out 后,烧写程序到nand flash后就可以启动了,我想问一下,为什么要把程序烧写到 block 1中,而烧写到 block 0 就无法启动呢?
现在我遇到了新的问题,我们参照 TI C6748核心板做了十几套板子,其他板子都可以正常烧写并启动,有一块板子连debug都报错,错误如下:
这有可能是nand flash烧掉了吗?cmd文件中的地址分配在 DDR 中也报错,分配在 SHRAM 中也报错,这是什么原因呢?