各位专家大神,请教一下:
我利用K1_STK_v1.1文件中的GE工程测试两个C6678之间的网络,两个DSP分别是通过SGMII0和SGMII1相连的,我修改工程中的
GE_Test_Data_Path test_data_path= GE_TEST_DSP0_TO_DSP1;
port口对应每个DSP相连的port口
GE_Port_Connection port_connect[GE_NUM_ETHERNET_PORT]=
{
GE_PORT_SGMII_CONNECT,//SGMII port 0
GE_PORT_NOT_USED//SGMII port 1
};
两个DSP间链路可以通信,但是用SGMII0连接的DSP在接收到26包之后中断interrupt void GE_Message_ISR()就一直无法触发了,但是这个DSP网对端发送数据对端是可以收到的,而且有问题的这个DSP我试过GE_TEST_SERDES_LOOPBACK这个模式是没有问题的,可以一直循环测试。
请问这个可能是什么问题?