This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6748 EDMA3 通道事件中断优先级设置



你好,我用的DSP C6748这款芯片, 

GPIO Bank1 和UART0 TX这两个事件都配置使用EDMA3的传输完成中断,出现了我不希望出现的一个现象:UART0 的发送完成中断会打断GPIO bank1 的传输完成中断。

我的问题是:我应该如何设置这两个事件的优先级,使得UART0的传输完成中断不会打断GPIO bank1的传输完成中断?

  • 没有看到设置传输完成中断的优先级,建议可以将两个事件映射到不同的中断 :EDMA3_0_CC0_INT1/EDMA3_1_CC0_INT1
  • 你好,

    根据你的方式,我查看了EDMA3的通道控制器0和通道控制器1,发现他们的每个通道和对应的同步时间是固定的,例如,我用的UART0的发送事件对应通道控制器0的32个通道中的9号通道,GPIO bank1中断事件对应通道控制器0的7号通道,他们都属于通道控制器0管理下的通道。

    我的疑问:这两个事件都属于EDMA3的通道控制器0管理,没有办法让其中一个触发EDMA3的通道控制器1的传输完成中断吧?

  • 是的,我之前没有看仔细,这两个事件只能使用edma0对应的中断。
    参考以下帖子的讨论看一下是否有帮助。
    e2e.ti.com/.../tms320c6746-does-the-processor-support-more-than-one-edma-transfer-completion-interrupt-per-channel